05.10.2011 11:07 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Nachbar, das wäre ja alles halb so wild, wenn nur die Firmware der Basismodule (auch) vom Anwender aktualisiert werden könnte...und wenn die (oder zumindest einer der) Entwickler hier im Forum sich unserer beiträge annehmen und mit und darüber diskutieren würde (wie dies von vielen anderen Herstellen - und häufig nicht nur in den "hauseigenen Foren" - praktiziert wird) !!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
05.10.2011 18:08 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, danke erstmal für eure Hilfe, also : die OBA7 230RCE hat definitiv keine AI´s onboard, die Anlage läutf ja mit der OBA6 klaglos also ist die 7 ner erstmal auf dem Weg zum Umtausch, solange kann ich nichts testen.Ich halt euch auf dem laufenden. Sollte einer von euch ne 230 RCE haben oder für die, die es interresiert häng ich das Prg mal an. Gruss Puffel DateianhangHeizung Steuerung Frielingsen.zip (115 Downloads) |
11.12.2011 18:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Mich interessiert mal, was aus der Sache geworden ist.... |
Folgen Sie uns auf