15.04.2012 18:08 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Auflösung ist nicht gleich Genauigkeit. Wenn du an eine Genauigkeit von 0.5 pH denkst: hahaha, ich liege vor Lachen unterm Tisch. 3% würden also "reichen" für ein selbstgebautes pH - Messdingsbums für 50 Euro. Lese dir doch erst einmal folgendes Dokument durch: http://www.hamiltoncompany.com/downloads/62411700_komplett.pdf |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.04.2012 17:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, SUCHE mal nach "PH LOGO" sowohl im deutschen als auch im englischen Forenteil... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
22.04.2012 15:44 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Habe ein Platinen Layoud vom Messverstärker,aber leider nimannd der mir die Platine günstig Ätzen kann. Eventuell kann das wär hier im Forum.???? |
22.04.2012 16:00 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Für die ersten "Gehversuche" würde ich erst einmal eine Lochrasterplatine verwenden. Da lassen sich auch schneller Hardwareanpassungen machen. Bei dem einfachen Aufbau bietet sich das Lochraster geradezu an... Platinen ätzen lassen, frag mal hier nach: http://www.hobbyelektronik.de/shop/ |
22.04.2012 17:46 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hmmm, ich wollte eigentlich gleich eine schöne Platine haben.Lochrasterplatinen habe ich einige Zuhause.Muss aber sowieso noch auf die Teile warten. |
22.04.2012 19:33 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Könntest Du mir nicht eine Platine Ätzen??? Gegen Bezahlung natürlich. |
22.04.2012 22:13 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Wo gibts den ein Komplettes Set?? |
23.04.2012 04:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Bei eBay findet man fast alles. Bei Conrad, Reichelt und Pollin konnte ich jetzt nichts mehr finden |
Folgen Sie uns auf