30.11.2015 10:03 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, ich wollte hier bei euch mal nachfragen wie eure Erfahrung mit einer Logo in der Hausautomatisierung ist, also Steuerung mit Smartphone und/oder Tablet Bin im Internet auf folgende Seite gestoßen: http://www.frickelzeugs.de/ wurde hier im Forum auch schon mal dafür Werbung gemacht. Wurde dies schon mal von jemanden so installiert? Mit dem Logo 8 Webserver kann ich ja nur die 4 Cursortasten belegen dies wäre aber für mich nicht ausreichend. Wobei ich auf einer Schulung vor ca. einen halben Jahr, von einem Siemens Mitarbeiter gehört habe, mit dem Update der Logo 8 soll in diesem Webserver Bereich mehr möglich sein. Kann dies jmd. bestätigen? Vielen Dank für Antworten |
07.12.2015 18:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33800 Bewertung: (4199) |
Das auf der Seite "frickelszeug.de" ist eine Selbstbaulösung, welches der Seiteninhaber auf dieser Seite vorstellt. Es ist die Kombination aus verschiedenen Open Source Einzelapplikationen. Dann gibt es die nicht ganz so komfortable "Logo! App" von Siemens: Etwas komfortabler soll die dies von ISWVis sein. Allerdings haben verschiedene User über schlechten Support geklagt: Für die Logo 0BA7 gab es mal den LogoMonitor, welcher für einige Monate vom Markt war und der auf seiner Seite nur Unterstützung für 0BA5, 0BA6 und 0BA7 sowie Windows XP,Vista und Windows 7 angibt: |
07.12.2015 18:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33800 Bewertung: (4199) |
Hier mal eine Beispieldatei, wo die Tasten F3 und F4 mehrfach belegt sind. In diesem Beispiel Könne 20 Lichtbänder mit F3 eingeschaltet und mit F4 ausgeschaltet werden. Alles in einem Meldetext.
Dateianhang20_Lichtbänder_und_1_Meldetext_(0BA8).zip (99 Downloads) |
Folgen Sie uns auf