21.02.2010 19:54 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
hi dich denke das eine verbrauchs Messung am sinnvollsten ist . Durch die entnommende Menge und das Gesamtvolumen kann man über die ist Menge schließen . Der vorteil ist das ich nicht an die Tankanlage dran muß . Hier ein Link http://www.btflowmeter.com/ |
19.02.2013 21:59 | |
Beigetreten: 29.02.2008 Letzter Bes: 31.03.2023 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen,nachdem nun fast 3 Jahre vergangen sind, wollte ich mal wieder zu Wort melden! Erst mal: nochmal vielen Dank für die Tipps damals! Leider ist es aus Zeit- und Kostengründen bis jetzt nicht zu einer Realisierung gekommen, allerdings möchte ich jetzt auf Basis der 0BA7 einen neuen Versuch starten. Da Pegelsonden zu teuer sind und eine optische Entfernungsmessung nicht funktioniert hat, möchte ich mich nun an einer akustischen Messung versuchen. Ich bin nach längerer Suche auf folgende Sensorgen gestoßen: http://www.watterott.com/de/MB1013-HRLV-MaxSonar-EZ1 Da es aber eine riesen Auswahl gibt, bin ich mir nicht sicher, welcher der richtige ist. Die Auflösung (ob 1cm oder 1mm) ist ein Thema, der Ausgang aber das deutlich größere. Es kommen meiner Meinung nach analoger Ausgang und PWM in Frage. Nur was lässt sich mit der Logo besser erfassen und weiterverarbeiten??? Wäre wieder für eure Erfahrungswerte dankbar! |
Zuletzt bearbeitet von: ltw001 am: 19.02.2013 21:59 |
|
21.02.2013 18:15 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Gibt es da auch einen Preis dazu??? Würde mich auch Interesieren das Teil |
Folgen Sie uns auf