13.03.2016 20:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Welche LOGO hast denn eigentlich? 0BA8? |
13.03.2016 20:07 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Ja genau. |
13.03.2016 21:16 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Ah super danke dir |
13.03.2016 22:34 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Ja alles klar vielen Dank! |
14.03.2016 07:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Jetzt aber! Ich denke so sollte es passen!? Falls noch etwas nicht stimmt, passe ich das heute Abend an! DateianhangSoll-Ist mit Sollwert über Zähler und Heizung 2.zip (58 Downloads) |
14.03.2016 13:39 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
OK alles klar . |
14.03.2016 13:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich glaube das ich jetzt alles richtig gemacht habe! Teste einfach mal in Ruhe! Wie hoch ist eigentlich die Maximaltemperatur bei Zuluft und den Räumen? Dann kann ich noch einme Begrenzung programmieren, damit nicht zu viel eingestellt werden kann! DateianhangSoll-Ist mit Sollwert über Zähler und Heizung 2.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 14.03.2016 14:08:56 |
|
14.03.2016 17:04 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Ok dann nur nach oben. Welcher Baustein wird hier noch benötigt um diese Anforderung anzuzeigen? |
14.03.2016 17:18 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Es reicht die Prozentanzeige . |
14.03.2016 17:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal die Lösung in %. Die Anzeige muß aber noch angepasst werden. Du mußt jetzt ermitteln wie lange den Ventil von Zu bis Auf braucht, wenn Spannung angelegt wird. Mit diesem Wert kannst du den PWM-Baustein erst richtig parametrieren. Erst dann kannst du über B041 bis B043 die %-Anzeige anpassen.DateianhangSoll-Ist mit Sollwert über Zähler und Heizung 3.zip (61 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf