14.03.2016 13:39 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 12.12.2019 Beiträge: 96 Bewertung:
|
OK alles klar . |
14.03.2016 13:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Ich glaube das ich jetzt alles richtig gemacht habe! Teste einfach mal in Ruhe! Wie hoch ist eigentlich die Maximaltemperatur bei Zuluft und den Räumen? Dann kann ich noch einme Begrenzung programmieren, damit nicht zu viel eingestellt werden kann! DateianhangSoll-Ist mit Sollwert über Zähler und Heizung 2.zip (29 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 14.03.2016 14:08:56 |
|
14.03.2016 17:04 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 12.12.2019 Beiträge: 96 Bewertung:
|
Ok dann nur nach oben. Welcher Baustein wird hier noch benötigt um diese Anforderung anzuzeigen? |
14.03.2016 17:18 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 12.12.2019 Beiträge: 96 Bewertung:
|
Es reicht die Prozentanzeige . |
14.03.2016 17:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Im Anhang mal die Lösung in %. Die Anzeige muß aber noch angepasst werden. Du mußt jetzt ermitteln wie lange den Ventil von Zu bis Auf braucht, wenn Spannung angelegt wird. Mit diesem Wert kannst du den PWM-Baustein erst richtig parametrieren. Erst dann kannst du über B041 bis B043 die %-Anzeige anpassen.DateianhangSoll-Ist mit Sollwert über Zähler und Heizung 3.zip (31 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf