16.04.2013 14:19 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich möchte für meinen Heizkessel ein Außentemperatur abhängige Regelung bauen. In 4 Stufen, nicht gleitend. Ich kriege das aber nicht so recht hin. Besonders im Zusammenhang mit minus Temperaturen. Ich bräuchte mal etwas Hilfe. Ich habe eine LOGO 0BA6 zur Verfügung. Unvollständiger Versuch anbei. Weitere Erläuterungen stehen im Schaltplan. Könnte mir da jemand mal unter die Arme greifen? DateianhangKesseltemRegelung01.zip (89 Downloads) |
16.04.2013 18:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab dir das einmal in dein Programm eingesetzt! Die richtigen Werte in die Schwellwertschalter und den Mux mußt du noch einsetzen. Dabei muß der Ausschaltwert des ersten = dem Einschaltwert des zweiten sein, um einen fließenden Übergang zu erhalten. Sind alle drei Schwellwertschalter inaktiv, so wird der erste Wert im Mux durchgeschaltet! Viel Spaß beim Testen! DateianhangKesseltemRegelung012.zip (87 Downloads) |
16.04.2013 20:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Welche Temperaturschwellen willst du denn? Bei Minus kommt ein - davor und der Temperaturwert *10! Also -10°C sind dann -100 und 20°C sind 200 als Einstellwert! DateianhangKesseltemRegelung013.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 16.04.2013 20:47 |
|
17.04.2013 22:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Klaus, hallo Motmonti, a) in meinem Beitrag Hinweise zum Prüfen bzw. Vergleichen von Analogwerten mit...
habe ich für verschiedene Wertvergleiche angegeben, wie diese in LOGO!-Schaltungen realisiert werden... b) Beachtet dabei auch, dass es ggf. erforderlich ist, einenn Vergleich so zu formulieren, dass erst der invertierte Blockausgang (eines analogen Schwellwertschalters) zum Ziel führt. So ist z. B. Ax ungleich n zu realisieren durch Ax = n (mit ON = OFF = n) und eben die Ausgangsungleichung durch Q invertiert!!! c) Um eine Kurve oder einen Wertebereich (z. B. Temperaturen von -40 °C bis + 40 °C in 4 Bereiche aufzuteilen, ist lediglich ein Block "Multiplexer" und zur Ansteuerung 2 Blöcke "anloger Schwellwertschalter" erforderlich. Die Aufteilung wird dann durch geschickte Blockparameter und deren Kombination erreicht. Prinzip: a) nur 1. Schwellwertschalter = ON durch Parameter ON = -40 b) 1. und 2. Schwellwertschalter ON durch Parameter ON des 2.Schwellwertschalters = -20 c) nur 2. Schwellwertschalter = ON durch Parameter OFF des 1. Schwellwertschalters = 0 d)1. und 2.Schwellwertschalter = OFF durch durch Parameter OFF des 2. Schwellwertschalters = 20 Dazu sind die Parameter V1 bis V4 des Multiplexers entsprechend der Verbindungen an S1 und S2 zu definieren... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
18.04.2013 00:31 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo, Die Anzugs und Abfallverzögerungen B007, B008 und B009 verhindern dass kurze Temperaturänderungen eine Rolle spielen. Ich werde die auf ca. jeweils 2h stellen. DateianhangKesseltemRegelung013.zip (95 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: KlausMz am: 18.04.2013 10:49 |
|
18.04.2013 23:09 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Klaus, a) Du solltest dir noch mal Gedanken zu der gewählten Skalierung der Temperaturwerte machen .m. E. lieber mit xx(,)n °C arbeiten...und die Signalauflösung nutzen...(ggf. mal nach "Gleitkomma LOGO" suchen b) Also nur 2 Schwellwertschalter für den Multiplexer anwenden... c) Die Blöcke "Ein-/Ausschaltverzögerung" verhalten sich anders als die Reihenschaltung aus einem Block "Einschaltverzögerung" und einem Block "Ausschaltverzögerung" (wobei auch die Reihenfolge eine Rolle spielt). Diesbezüglich solltest du noch mal prüfen welches zeitliche Verhalten du wünschst. Das Schaltungsverhalten ist natürlichabhängig von den konkreten Zeitparametern der Blöcke und dem Timeing des jeweiligen Steuersignals...WEinfach mal in einer Testschaltung entsprechende Signalpfade parallelschalten und simulieren... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf