11.09.2011 18:29 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Arbeite gerade an einer Mischer Steuerung Zur Verfügung steht 1 Sensor PT 100/1000 So wie Zwei Ausgangs Relais je 1 für auf und zu Der Mischer soll in 10° Schritten öffnen oder Schliessen danach eine Pause einlegen es gibt auch keine Endlagen Schalter dies heist das die Schritte gezählt werden müssen bzw. wieder abgezogen werden sollen Das öffnen bzw. Schliessen des Mischers dauert für 90° 1,6min für 10° werden 10,66 Sekunden benötigt Habe jetzt einen Eingang gesetzt AI3 soie 2 Analogkomperatoren je 1 für Minimum Temperatur und einen für Maximall Temperatur Und die Ausgänge sind auch Gesperrt wenn jeweils der Andere in Betrieb ist Wie kann ichs jetzt erreichen das die Eingänge nur für eine gewisse Zeit geschalten werden und dann eine gewisse Pause eingelegt wird? Hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen. mfg Peter DateianhangMischer Steuerung.zip (212 Downloads) |
11.09.2011 20:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Die Sache hat gleich mehrere Haken! 1. Bei Einschalten der Logo steht ein evtl. eingesetzter Zähler auf 0, aber die Stellung des Mischers ist nicht bekannt. Steht der in Mittelstellung, könnte dieser aber noch 10 mal angesteuert werden und würde hoffnungslos gegen Anschlag fahren. Auswirkungen? 2. Neigt die Anlage so zum pendeln zwischen zwei Mischerstellungen, da 10 Sekunden fahrzeit schon einen großen Temperaturunterschied machen können. 3. Die fehlenden Endlagenschalter, da eine Überwachung nur über die laufzeit auf kurz oder lang zu Abweichungen führen wird. Ich hab dir mal ein Progi angefügt wie es funzen könnte. der Mischer sollte allerdings interne Endlagenschalter haben, welche ein Überdrehen verhindern. Es gibt aber hier schon genügend Beispiele von unserem Spezialisten Betel die sich sicher für deine Anwendung anpassen lassen. DateianhangMischersteuerung.zip (241 Downloads) |
11.09.2011 21:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, mal unter Konzept für 3-Punkt-Schritt_Regler mit PD-Verhalten (Teil_2) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf