11.05.2014 12:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Haustechniker, Zum Themea sind hier im Forum bereits Beiträge veröffentlicht: 2 Stromzähler Netz/ PV-Anlage vergleichen Verbesserung der Eigenstromnutzung in PV-Anlagen mit Über... Das Problem einer PWM-Ansteuerung eines einphasigen oder auch von 3 einphasigen Heizstäben im Rahmen einer PV-Anlage ist Folgendes: Zwar wird durch die PWM-Impulse die mittlereGesamtleistung entsprechend dem PWM-Signal auf einen definierten Wert reduziert, doch werden während der EIN-Phase trotzdem die volle Nennleistung des Gerätes benötigt! Es kommt also auf die Erfassung bzw. Auswertungder installierten Stromzähler und deren Zeitauflösung an, wie dann Einspeisung bzw. Netzbezug saldiert werden. Aus diesem Grund habe ich eine deutlich gröbere Leistungsanpassung konzipiert, die jeden der drei Heizstäbe eines dreiphasigen Heitstabes (mit drei einzelnen Stäben) geeignet ansteuert (vgl. letzten Link oben)... Basisidee dabei ist, unter Ausnutzung der Einspeisung insbesondere die "Überproduktion", die z.B. wegen 70%-Einspeisebegrenzung" ansonsten ungenutzt verpufft, so in einem thermischen Speicher zu nutzen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|