14.10.2009 00:23 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Ich brauche mal Hilfe für mein Problem, erst mal das reale Problem, ich habe einen Festbrennstoffkessel den ich ohne Puffer betreiben kann. An diesem Kessel hängen 3 Pumpen in verschiedenen "Häusern". Es darf jeweils nur eine Pumpe am Kessel direkt ziehen, ansonsten arbeiten die Pumpen gegeneinander. Ab einer bestimmten Temperatur(60Grad) gibt die Regelung den Kessel frei. Bei einer anderen Temperatur(54 Grad) wird der Kessel wieder gesperrt,( außer wenn der Kessel in einer bestimmten Zeit die 60 Grad nicht mehr erreicht, wird der Kessel so freigegeben- Genial funktionierende Sache!). Bis jetzt hatte ich die Teilung der 3 Pumpen über einen Impulsgeber geregelt. Problem war nur, das wenn im Kessel die Temperatur zu schnell runter ging ( durch kalten Rücklauf), und auf Stopp ging, das es immer wieder bei Null...heißt bei Pumpe 1 los ging. So konnte es passieren das die 3. Pumpe nie Wärme bekam. Das erste Problem, ich habe jetzt ein Programm wo ich zwei Pumpen nach meiner Vorstellung "teilen kann" und die auch nach ihrem Stopp weiter zählen bis die nächste Pumpe dran ist. Aber leider nicht 3 Pumpen. Das zweite Problem, ich möchte über 3 Eingänge bestimmen, welche Pumpen arbeiten sollen...also ob alle 3 oder nur 2 , in den verschieden Kombinationen. Das erste Problem ist eigentlich das wichtigere. Danke und Grüße Max DateianhangTeilung mit 2 Ausgängen und System Heizungsfreigabe.zip (142 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: maxido am: 14.10.2009 00:27 |
|
14.10.2009 22:31 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo maxido hab dir mal was angehängt für Problem NR. 1 vieleicht kannst was anfangen damit die Textdysplays usw. musst halt deinen bedürfnissen noch anpassen gruss pepp Dateianhang3-Pumpen.zip (109 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 14.10.2009 22:34 |
|
14.10.2009 22:57 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
autsch hab mich mit der Displaybeschriftung vertan +den Takter schneller gemacht für die Simulation gruss pepp Dateianhang3-Pumpen.zip (103 Downloads) |
15.10.2009 09:36 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo maxido ich hab dir mal einen lösungsansatz mit den C-Tasten mit + und - + Verweisfunktion angehängt. wenn du 3 verschiedene Laufzeiten haben willst musst du die Schaltung noch ein bisschen weiter- -stricken auf Multiplexer würde ich verzichten weil die Schaltung dann nicht mehr Remanent ist und bei jeden Stromausfall immer wieder Pumpe-1 anläuft gruss pepp Dateianhang3 Pumpen-2.zip (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 15.10.2009 09:46Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 15.10.2009 09:46 |
|
16.10.2009 20:01 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo maxido ich glaub jetzt ist mir doch noch was eingefallen für dein Problem ich hab dir 3 zusätzliche Zähler mit Startwerteingabe dazugestrickt auf die du x-beliebig Querverweisen kannst und die Schaltung bleibt auch nach einen Stromausfall Remanent ich hab aber leider keineLogo zum testen aber in der Simulation funzts autsch da hat sich ein Fehlerlein eingeschlichen hier noch mal eine überarbeitete Version gruss pepp Dateianhang3 pumpen.zip (86 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 17.10.2009 07:31Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 16.10.2009 20:07Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 16.10.2009 20:04 |
|
17.10.2009 07:27 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo max hab dir eine nochmals Überarbeitete Version angehängt ,die Pumpen in einzelbetrieb + displays musst du dir noch dazustricken was aber kein grosses Problem sein dürfte ps:. hab nämlich demnächst was ähnliches zu machen gruss pepp Dateianhang3 Pumpen 3.zip (120 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 17.10.2009 07:50Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 17.10.2009 07:40Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 17.10.2009 07:31 |
|
27.10.2009 10:27 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo maxido, probier einmal diese Version. Mit freundlichen Grüßen jmmj Dateianhang3 Pumpen jmmj.zip (111 Downloads) |
Folgen Sie uns auf