16.10.2021 17:08 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 343 Bewertung: (34) |
Grüezi Helvetia Ich hab dir ein vorhandenes Programm für deine Aufgabe angepasst. Die Heizstäbe werden über einen PI-Regler geregelt, und in ein Ausgabe für vier Heizstäbe normiert. Die Heizstäbe werden rollierend angesteuert, das ergibt eine gleichmäßige Auslastung der Heizstäbe und der Schütze. Außerdem wird die Schalthäufigkeit der Schütze dadurch verringert. Die richtige Parametrierung des PI-Reglers muss empirisch ermittelt werden. Für den Istwert-Eingang habe ich ein LOGO! AM2 RTD vorgesehen. Vielleicht konnte ich dir helfen Gruß Quirin Dateianhang4 Heizstufen PI- Regler.zip (452 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.10.2021 21:16 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 2258 Bewertung: (99) |
Hallo Quirin, Clever gemacht ! Gruß Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.10.2021 21:27 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Besten Dank für deine Hilfe. Das ist eine gute Idee mit der ändernden Ansteuerung. Werde das verwenden. Gruss |
04.01.2022 07:35 | |
Beigetreten: 30.10.2013 Letzter Bes: 04.08.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich kann diese Datei nicht öffnen. Gibt es etwas zu beachten? |
Folgen Sie uns auf