14.01.2009 14:18 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Kolbtom, hab deine Bilder gesehen, und bin fasziniert! Vielleicht könntest du dein Programm für die Heizungssteuerung mal ins Netz stellen, mich würden einige Sachen interressieren! Ich programmiere auch Heizungssteuerungen und Sonderlösungen! Was noch interressant wäre, welchen Schnittstellenkonverter ( RS 232 auf Ethernet) du verwendet hast, und muss dieser speziell parametriert werden? Hast du oder auch jemand anderer schon Erfahrung beiderVerbindung der Logo mit einem Modem! Ich finde hierzu nichts im Netz! |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 18.01.2009 22:43Beitrag von kolbtom als Referenz eingefügt Beitrag von bestehendem Thema gesplittet Zuletzt bearbeitet von: Sepp64 am: 14.01.2009 14:21 |
|
18.01.2009 00:27 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Sepp64, mache für Deine Frage einen neuen Beitrag auf, im andern gehts um die Datenlogger. Der COM-Server ist von W&T (WUT_58621). Neben IP-Adresse sind die Parameter der RS232 einzustellen und eine Software von W&T muss installiert werden. Anbei der aktuelle Stand meiner HZ-Steuerung. Gruß Tom DateianhangV15-17-01-2009_Heizung.zip (243 Downloads) |
18.01.2009 15:56 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Wie muß ich den COM-Server einstellen??? |
Folgen Sie uns auf