05.07.2011 08:55 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hi ! Als logo Gelegenheitsbenutzer hat man ja ab und zu seine Schwierigkeiten ! Mein Programm steuert im Moment die Aufladung eines Brauchwasserspeichers sowie die Zrkulationspumpe. Ich würde gerne die min/max Grenzen der Brauchwassertemp. sowie die Uhrzeiten der Zirkulationspumpe während des Betriebs über das Display sowie mit den c-Tasten ändern. Ist sowas mit der logo zu machen ? Als Anhang mein jetziges Programm in der logo (ist wahrscheinlich ein bischen holprig programmiert) DateianhangE Pufferspeicher.zip (57 Downloads) |
05.07.2011 09:14 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
In der Schaltungssammlung gibt es die Demo TasterEingabe eines Wertes aus einem Bereich. Die solltest du dir mal anschauen. Dort kannst du mit den Cursertasten den Wert verändern.. Uhrzeit wird etwas schwieriger, aber ist machbar. Dafür kann man die sogn. ESC-Funktion nutzen. Man muß halt die Wochenschaltuhr in einen Meldetext einbauen, bzw. verknüpfen. |
Versuch macht kluch .... |
|
22.07.2011 14:50 | |
Beigetreten: 22.07.2011 Letzter Bes: 04.01.2020 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, viel Ahnung habe ich ja davon auch nocht nicht, aber du müsstest den Wert einstellen können, wenn du die Werte in einem Meldetext verknüpftst, da müsstest du sie dann eigentlich ändern können. Eine abgeänderte Datei befindet sich im anhang. Musste mal gucken, ob das dann auch funktioniert. DateianhangE Pufferspeicher.zip (55 Downloads) |
22.07.2011 19:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
@nachbar @aimoehl Vielen Dank für die Tips ! @aimoehl: Werden zum Verändern der Werte die c-Tasten benutzt oder wie muss man sich das vorstellen? mfg Rene |
22.07.2011 22:38 | |
Beigetreten: 22.07.2011 Letzter Bes: 04.01.2020 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, das sollte eigentlich so funktionieren. |
Folgen Sie uns auf