19.04.2015 08:41 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Normal
0
21
false
false
false
DE
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
Hallo liebe Logoianer, ich habe zwar schon die Suchfunktion bemüht aber nicht das richtige für mich gefunden. Es gibt unzählige Themen zu dem Thema Rollosteuerung , jedoch konnte ich meine Frage dort nicht so ganz klären. Daher ein neues ähnliches Thema. Erst einmal etwas zu meiner Person, ich komme eigentlich aus der Hardwarefraktion aber in meiner Freizeit beschäftige ich mich auch mal mit neuen Techniken…lach. Ich selber habe Pferde und die fressen mir die Haare vom Kopfe und deshalb brauche ich eure Hilfe… Ich möchte mit meiner Rollosteuerung eine Heuraufe nur zu bestimmten Zeiten freigeben und somit den Jungs (meine Pferde) eine kleine Fressbremse einbauen…lach. In der Hardwareschaltung ist das alles schon soweit realisiert und funktioniert auch schon in Hand, nur für die automatische Funktion fehlt mir leider etwas die Programmiererfahrung und ich hoffe in diesem Forum, dass mit einem alles umfassenden Wissen ausgestattet ist, Hilfe zu bekommen. Ach so, es kommt folgende LOGO zum Einsatz: 6ED1 052-1FB00-0BA8 DI 8 / DO 4 230RCE Insgesamt sollen 4 Relais angesteuert werden, 2 Relais für Programm 1, K1 aufwärts und K2 abwärts für Automatikbetrieb 1, Gitter 1+2+3 2 Relais für Programm 2, K3 aufwärts und K4 abwärts für Automatikbetrieb 2, Gitter 3 Automatikbetrieb 1 für Gitter 1+2+3, Zeiten 03:00 Uhr Auf, 04:00 Ab 06:00 Uhr Auf, 07:00 Ab …usw., insgesamt 8 frei wählbare Zeiten
Automatikbetrieb 2 für Gitter 3, Zeiten 04:30 Uhr Auf, 05:30 Ab 10:30 Uhr Auf, 11:30 Ab …usw., insgesamt 4 frei wählbare Zeiten Siehe im Anhang mein PDF. Es gibt ein 5-fach Bediengehäuse mit einem Wahlschalter Hand-Auto, Programm 1 oder 2 und Handschalter für Gitter 1,2 und 3. Die Endschalter sind in den Rollläden realisiert und auch schon alle eingestellt und in Hand wie gesagt funktioniert alles. Gibt die LOGO-Steuerung es eigentlich auch her, dass Mann/Frau die Zeiten von außen über die Funktionstasten mal abändern kann, ohne den Laptop mit auf die Wiese zu nehmen? Kann die LOGO-Steuerung überhaupt so viele unterschiedliche Zeiten verwalten? Kann mir bitte jemand einen Tipp oder ein Beispiel geben, wie man das umsetzen kann? Mir fehlt da ein wenig die Erfahrung….
Gruß der Freizeitcowboy Helmut Dateianhang2015-04-19_Entwurf_Steuerung_Heuraufe_V01.pdf (89 Downloads) |
19.04.2015 09:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066) |
Da mach dir mal keine Sorgen. Wenn es mit zu viel wäre, hätte ich es dir nicht angeboten. |
19.04.2015 10:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066) |
Eben. Die Programmvorwahl kann (muss) an Dauerphase, unabhängig von der Betriebsartenvorwahl. |
19.04.2015 11:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066) |
Hier mal das Programm. Zur Bedienung: Mit den Cursortasten Links/Rechts kannst du zwischen den Menübildern auswählen. Dabei muss die ESC-Taste mit gedrückt werden. Willst du über das Display einen Ein- bzw. Ausschaltzeit ändern, musst du das entsprechende Menü auswählen und anschließend die ESC-Taste länger 2s drücken. Dann erscheint der Cursor als schwarzer Balken. Jetzt mit den Cursortasten das entsprechende, zu ändernde Feld auswählen. Nach erfolgter Auswahl die OK-Taste drücken es erscheint ein blinkender Cursor. Mit den Cursortasten Rauf/Runter kannst du jetzt den Zahlenwert der Stelle verändern, mit den Cursortasten Links/Rechts die Position im Feld. Nach erfolgter Änderung die OK-Taste drücken. Der Cursor erscheint wieder als schwarzer Balken. Nächste Änderung machen oder den Modus mit der ESC-Taste beenden. Du musst natürlich darauf achten, dass die Zeitbereiche sich nicht überschneiden. DateianhangHeuraufen.zip (106 Downloads) |
19.04.2015 11:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066) |
Dein Dank ist schon genug. So bleibt man wenigstens in Übung. |
Folgen Sie uns auf