26.02.2016 12:08 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe einen kleinen Fehler im meinem Menü und kann diesen nicht finden. Kann da mal jemand draufschauen, das wäre nett. LG Lichbringer DateianhangVersuch_Menuführung.zip (42 Downloads) |
26.02.2016 13:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065) |
Würdest du uns auch verraten, wie sich dieser Fehler äußert? Oder soll das eine Ratespiel sein? |
26.02.2016 14:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065) |
Ich habe folgendes festgestellt: Im Untermenü beim Zähler B008 ist Beschaltung der Eingänge Dir und Cnt vertauscht. Ebenso ist der durch B008 ausgelöste Reset verkehrt verschaltet. Edit: Im Anhang die korrigierte Version. DateianhangVersuch_Menuführung_V2.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 26.02.2016 14:14:27 |
|
26.02.2016 14:19 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hi, wow, so schnell. Ich schaue es gleich an, wenn ich aus dem Zug bin. Danke für Deine Hilfe LG |
Folgen Sie uns auf