25.09.2014 19:34 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Vor ca. 2 Jahren konnte ich mit Hilfe eines Forumsmitglied (leider weis ich den Namen nicht mehr) eine recht gute Menüführung für meine Gartensteuerung erstellen. In dem es jetzt die neue Logo gibt und ich diese gegen die Logo 7 austauschen werde möchte ich die Menüführung gerne ändern. Bis jetzt verwendete ich immer das Programm ISWVIS (oder so ähnlich). Jetzt gibts den Webserver und dieser gefällt mir sehr gut. Wenn es eine Änderung gab musste ich es dies immer auch bei ISWVIS dazu zeichnen. Wer kann mir da ein wenig helfen? Dies wäre sehr nett. Ich hoffe es geht mit meinen Vorstellungen. Dies wäre folgendes: Als erstes sollte ein Hauptmenü enstehen wo drauf steht z.B. Sperrungen und Ausgänge. Ich müsste 4 Sperrungen und eventuell eine als Reserve einplanen. Die Sperrungen sollten folgende sein: 1.) Sperre für auto Solar 2.) Sperre der gesamten Bewässerung 3.) Sperre der Gartenbewässerung 4.) Sperre des Garten vom Nachbar 5.) Reserve Ausgänge zum Schalten Q1, Q7, Q8, Q10, Q11, Q13, Q14, Q15, Q16, und auch die neuen Ausgänge Q17-Q20. Die restlichen Ausgänge brauchen nicht geschalten werden. Ich hoffe dies irgendwie möglich. Gleich mal Anfang ein Danke fürs helfen im voraus. Gruß Alex DateianhangBetrieb 2014-1 Logo 7.zip (59 Downloads) |
25.09.2014 20:06 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Kann ich da noch Zähler dazufügen? Sind diese nicht begrenzt auf 10? Gruß Alex |
25.09.2014 20:22 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Nein. |
25.09.2014 20:35 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Ok danke. Dann werd ich es so probieren. Dann werd ich die Sperrungen am Schluß dazu fügen. Diese brauch ich ja nicht immer. Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf