29.07.2020 20:49 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Hänge nochmal das Programm an diesen Beitrag falls einer das testen möchte . Gruß Bernd DateianhangAlarmanlage Phönix 29.07.20.zip (92 Downloads) |
29.07.2020 21:06 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 2259 Bewertung: (99) |
Wenn Du I1 bist I3 und den Ausgang von B013 mit einer zusätzlichen Und-Verknüpfung zusammenfügst bevor der Set-Eingang von B014 verbunden wird müßte es klappen. Der Reset-Eingang mit B015 bleibt so wie er ist (siehe Anhang) mfG Ella_68 DateianhangAlarmanlage Phönix 29.07.20 mod(1).zip (149 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/29/2020 21:11:49Programm hinzugefügt |
|
29.07.2020 21:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
B015 ist eh über, da nur ein NOT. Über das rücksetzen von B014 geht es. |
29.07.2020 21:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
So sehe das Ganze dann aus. |
Folgen Sie uns auf