Industry Online Support
Technical Forum
22.03.2011 21:57 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Genau der Maximalausbau ist bei 16 (Digitalen) Ausgängen Schluss. Logo + DM16 od. Logo + DM8 + DM8 Eventuell ne S7 verbauen. LG Philipp |
22.03.2011 22:03 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Philipp, was ist der Unterschied von ner Logo und ner S7? Auch preislich? Gruß Michael |
22.03.2011 22:41 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke für die Infos. Da muss ich mal nachlesen. Gruß Michael |
23.03.2011 06:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Großes Haus..... Wie schon erwähnt könnte man mit Relais arbeiten, dann wäre ein Ausgang ein Rollo. Bei 16 Ausgängen ist Schluß, Eingange max 24 .... Handbuch, Kapitel "Maximalausbau". Eine Alternative wäre evtl. auch die S7-1200, liegt preislich etwas höher als die Logo. Oder noch paar Monate warten, bis neuen Logo 0BA7. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 23.03.2011 06:17 |
|
Folgen Sie uns auf