02.01.2012 14:08 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (711) |
Hallo, Ja das ist moglich. Sehe /tf/WW/de/Posts/57177 Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
02.01.2012 14:11 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ja, das geht.... du kannst aber auch den Impulsgeber in einem Meldetext integrieren. So kannst du deine gewünschte Zeit am Logo-Display oder, wenn vorhanden, am TD verändern. Dies funktioniert mit der sogn. ESC-Funktion Für das Poti benötigst du einen analogen Eingang an der Logo (je nach 0BA? hast du max 4 AI's für 0..10V). Dann muß skaliert werden und im Impulsgeber verwiesen werden. Stellst sich aber auch die Frage, wie oft mußt du die Zeit anpassen? Übernimmt nicht die Heizung das Takten? |
02.01.2012 20:15 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Hallo Schlemmi! F1=Start AI1=Impulslänge AI2=Impulspause Gruß, Marco. DateianhangImpulsgeber mit Potis.zip (79 Downloads) |
03.01.2012 14:30 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (711) |
Hallo, Die losong met melde display ist dan besser/biliger. Fur analog eingange brauchen sie eine erweiterungs modul: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8127044 Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf