22.06.2017 15:20 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Die Geschwindigkeit des Förderbandes soll anhand der Lichtschranken bestimmt werden.
DateianhangTD NEU 22062017 F2.zip (48 Downloads) |
23.06.2017 07:48 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Moin, ich denke die Parametrierung des Blocks B020 ist nicht korrekt: Du hast eine eine Impulsdauer von 70ms, die den Zähler hoch tickert. Auch die Berechnung kapiere ich nicht so ganz - da soll allen Ernstes der korrekte Wert heraus kommen? Gerade bei diesen kurzen Zykluszeiten ist es nicht verwunderlich, dass die Simulation andere Werte anzeigt als die reale Hardware. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das wenn man mal die Zyklusfrequenzen real und in der Simulation betrachtet. Bei einer Impulsdauer von 20ms (wie in dem Beispielprogramm 10ms/10ms) muss die Simulation bzw. deren Zyklusfrequenz halt mindestens 100Hz schaffen um korrekte Werte liefern zu können. Anyway, ich hab' dir nochmal was in den Anhang gepackt was meines Erachtens nach funktionieren sollte. Dateianhang0BA6_Stopuhr.zip (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 23.06.2017 07:49:28Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 23.06.2017 07:56:36Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 23.06.2017 08:07:38Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 23.06.2017 08:47:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.06.2017 14:17 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Versuch macht klug Dateianhang0BA6_Stopuhr.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 23.06.2017 14:20:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.06.2017 13:42 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für eure Unterstützung! Es klappt alles! :) Um das Ganze auch zu erweitern, würde ich gerne, zwei Kisten (mit einem Abstand von ca. 50cm zueinander) mit dem Förderband transportieren. Nun soll die erste Kiste bspw. LS1 durchbrechen und die LOGO soll bis zum erreichen der LS2 die Geschwindigkeit berechnen, ohne dass die zweite Kiste einen Einfluss auf die Lichtschranken und Berechnung ausübt. Wie mache ich das am besten? DateianhangLOGO Programm Förderband.zip (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ChrisBax am: 29.06.2017 13:50:50 |
|
Folgen Sie uns auf