30.08.2014 15:29 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Dann lad doch mal Dein Programm hoch, damit man es sich anschauen kann. |
30.08.2014 15:36 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Passt das so?
DateianhangKlima Keller.zip (86 Downloads) |
30.08.2014 16:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Du solltest Dir mal gleich von Anfang an angewöhnen, Dein Programm übersichtlich zugestalten und zu kommentieren. Schau Dir mal meine Version an. I2 und Q3 konnte ich nicht beschriften, da mir die Informationen fehlen. DateianhangKlima Keller_V2.zip (106 Downloads) |
30.08.2014 16:35 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Ordnung ist das halbe Lebenschaut super aus! Danke habe jetzt einiges gelernt! Hab Jetzt noch eine 2 Stufen Lüftung Hinein gegeben ist das so Richtig Stufe 1 Dauerbetrieb 50% Leistung Stufe 2 Sollwert 100% siehe Anhang lg
DateianhangKlima Keller.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mani1728 am: 30.08.2014 16:36 |
|
30.08.2014 18:04 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Stimmt! schon umgebaut kann mann auch mit da logo Motor drimmen
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.08.2014 18:07 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und wenn Du den Einschaltwert mal verändern mußt, brauchst Du es nur an einer Stelle. |
Folgen Sie uns auf