Industry Online Support
Technical Forum
13.01.2011 11:57 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 31.01.2019 Beiträge: 1341 Bewertung:
|
Hi, der Index-Eingang ist ja auch der Eingang, um den Index für das Feld hochzuzählen. Also die Nummer in den eckigen Klammern. Am Eingang "Value" gibst du deinen Real-Wert an. Kennst du schon diesen FAQ? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40651586 Gruss |
02.02.2011 07:24 | |
Beigetreten: 27.01.2011 Letzter Bes: 13.12.2011 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo, nur um für nachfolgende den direkten Link zum FieldRead/Write-FAQ zu haben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40651586 Im Bild 05 ist der Block FieldWrite abgebildet. Der INDEX ist immer DINT. Hiermit wird das mit dem Wert VALUE zu beschreibende Feldelement im ARRAY MEMBER bestimmt. Der Datentyp der Elemente des ARRAYs muss somit identisch mit dem des VALUEs sein. Wenn Du unter dem Blocknamen FieldWrite auf das gelbe Dreieck (des hier bestimmten Datentyps Byte) klickst, kann Du einen anderen Datentyp (in Deinem Fall: Real) wählen. |
Folgen Sie uns auf