21.03.2013 21:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Was verstehst du unter Kurzschluß? |
21.03.2013 21:09 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
hallo, sind deine sensoren npn oder pnp? |
23.03.2013 22:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Zur Veranschaulichung noch ein Progi dazu!
DateianhangSchließer Öffner.zip (59 Downloads) |
24.03.2013 16:59 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
es ist egal wie du die Eingänge im Programm einstellst, sobald am eingang ein positives Signal ist bedeutet das bei der Logo eine 1 ansonsten eine 0 |
Folgen Sie uns auf