01.02.2017 15:05 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich helfe einem Kumpel bei der Bewältigung seiner Gesellenprüfung, er hat ein Programm für Logo bekommen, allerdings können weder er noch ich das Programm öffnen. Fehler beim Laden der Datei: C:\Users\rickjames\Desktop\rauchanlage.lsc Zur Info ichh benutze eine Logo Soft Comfort Version 8 Mfg Kevin James Dateianhangrauchanlage.zip (54 Downloads) |
01.02.2017 15:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Zunächst ein mal: Mit der Demoversion kannst du die Datei nicht öffnen, da die Demoversion V8.0 ist und in der Geräteauswahl die neue LOGO!8.FS04 als Hardware eingestellt ist. Deswegen kannst du die Datei nur öffnen, wenn du über LSC V8.1 verfügst. Ich habe die Geräteauswahl mal auf 0BA8.Standard umgestellt. Damit solltest du meine Datei mit der Demoversion öffnen können. Dateianhangrauchanlage_0BA8.Standard.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf