10.01.2015 17:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Die Netzwerkein- und ausgänge sind eigentlich für die Kommunikation für Logos untereinander gedacht. |
10.01.2015 17:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
.....und zur Kommunikation mit S7 Geräten, z.B. HMI und SPS. Alles was mit dem TCP und S7/200 Protokoll klar kommt. |
10.01.2015 17:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Der integrierte Webserver der neuen 0BA8. |
10.01.2015 18:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Hängt dein Heimnetzwerk an einem Router? |
10.01.2015 18:25 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ja ja die Logo! hängt per Netzwerkkabel am Lanport der 7490 |
Folgen Sie uns auf