08.02.2012 12:27 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo schtrix, schau doch mal hier nach: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx Dort gibt es ein Beispiel in welchem beschreiben ist, wie ein Panel für die LOGO! bzw. die LOGO! für ein Panel konfiguriert wird. Das mit dem Panel wird aber sicher nicht ganz günstig werden. Ich glaube das günstigste Panel (Basic) liegt bei knapp unter 200€. Kaufst du ein LOGO! 0BA7 Starter Kit, hast duwenigstens die Projektierungssoftware für die Basic Panels dabei. Dann würden die Kosten für die Software schonmal wegfallen. |
08.02.2012 16:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Naja, WinCC ist schon ein wenig anders als Logo programmieren. Die Daten werden über Variablen übermittelt, heißt du mußt in der Logo und dann im HMI Variablen erstellen. Die Adressierung ist nicht ganz einfach, man sollte sich mit Bit, Byte, Word, usw. auskennen. Hier Link zum Beispiel von McMuffin, da sind verschiedene Sachen in einem Bild kombiniert. Mußt natürlich WinCC und Logo V7 -Software haben. Günstig ist das KTP400, ist aber nur monochrom und macht kein sehr klares Bild. Ab April soll das KTP400 auch in Farbe kommen. Dann das KTP600, gibts mono und Farbe, Farbe ist recht schon, Bild ist gut.... ist schon etwas teurer. Bei ebay lohnt es sich mal rein zuschauen. Natürlich ein Touch-Panel eine feine Sache, bin selbst an einem KTP400 comfort interessiert. Nach oben sind keine Grenzen, mit höhere Version von WinCC können dann auch andere Siemens Panels programmiert werden. Mit dem WinCC aus dem Logo-Starterkit sind nur die Basic-Panels möglich. Edit: Aso, natürlich Menü's lassen sich auch erstellen. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 08.02.2012 16:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.02.2012 18:24 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Guten Abend Hört sich alles interessant an. Nur woher bekommt ihr die Sachen? Also in diesem Fall das Siemens KP300? Das Siemens KTP400 kann man ja z.B. bei Conrad oder Ebay finden. Gruß und schönes Wochenende noch. |
10.02.2012 18:28 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll Siemens solche Dinge verkaufen. Aber... pssst... nicht weitersagen! |
10.02.2012 18:33 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Aber wo kann ich als Privatperson denn direkt bei Siemens bestellen? Einen OnlineShop hab ich bis jeztz noch nicht gesehen. |
10.02.2012 19:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
....uppsss, das war mir irgendwie entfallen. Nunja, wenn man die Preise bei Siemens sieht..... und die verkaufen keine gebrauchten Panels. |
16.02.2012 12:25 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Das hab ich noch gefunden. -> LINK <- |
07.11.2015 08:41 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Neue Frage von James Watt wurde in ein separates Thema mit dem Titel HMI (KTP 400 Basic) an Logo 0BA8 gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf