05.11.2015 08:59 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar, gibt es den TIA-Teil auch als .ap13 Version? Versuche mich gerade an einer 0BA8+Panel - Kommunikation (in meinem Fall KTP 400 Basic) einzuarbeiten und schaffe es leider nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich die Standartvariablen falsch setze und hatte mir von dem Beispiel die Erleuchtung erhofft
J. Watt ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 07.11.2015 08:41:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.11.2015 20:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hallo James. Wo genau liegt dein Problem? |
09.11.2015 15:15 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Hallo und danke für die Anworten Leider habe ich diese Option nicht, ich kann nur die Dezimalstellen angeben - siehe Anhang. LG J. Watt |
10.11.2015 10:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199) |
s = mit Vorzeichen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.03.2017 08:37 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von Heizung71 wurde in ein separates Thema mit dem Titel KTP400 mit einem bestehenden Logo Programm visuallesieren gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf