03.12.2019 15:31 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2706 Bewertung: (438) |
Hallo rkoe27, in diesem Fall sollte die Datei "pdata.fwc" reichen. Diese befindet sich im Projektordner in einem Unterordner von "IM\HMI". Der genaue Ordner hängt von der Anzahl der HMI-Geräte im Projekt ab. Bei nur einem Gerät sollte es der Ordner "IM\HMI\C\0\Generates" sein. Wichtig ist dabei natürlich, dass das Gerät erst im TIA Portal übersetzt werden muss. Sollten sich mehrere Geräte im Projekt befinden, dann könnte folgende Vorgehensweise helfen, um den korrekten Ordner zu finden:
Oder Du versuchst es, wie im Kapitel Projekt von externem Speichermedium laden (Panels, Comfort Panels, RT Advanced) des Handbuchs beschrieben. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf