31.12.2015 17:07 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Ich möchte hier nicht als Naseweis auftretten, weil ich das Haar in der Suppe sucher bei der Eintasten-Dimmerschaltung V3
Aber ich habe mir diese Schatung gerade mal vorgenommen um davon zu lernen. Also die Zusammenhänge der verschiedenen Blöcke auseinaderdifidieren, um zu verstehen wie und warum was funktioniert. Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen: Der erste Punkt sind der Mux B030 und die zwei A.-Verstärker B032 und B031. Edit: Hat sich inzwischen aufgeklärt. Ich war nur zu blöd zum schauen Also den Punkt eins einfach vergessen Dann der zweite Punkt. Da ist ein kleiner Wurm drin, der nur ganz selten auffällt. Wenn man den Dimmer ganz genau bis zur Stufe 20 hochzählen lässt, und da die Taste loslässt ist alles O.K., wenn man dann aber wieder auf die Dimmertaste geht, dann zählt er nicht runter, sondern ganz munter weiter hoch. Das heißt es passiert nichts der Ausgang bleibt bei 10 Volt, weil der Zähler "B028" sich weiter nach oben bewegt, wo ja die Spannung nicht weiter hoch kann. Also ich will da nichts kritisieren, ich finde es toll dass man da solche Hilfe kriegt, und man kann ja anhand solcher Beispiele wunderbar die Logik der Schaltungen durchstöbern und damit viel Schneller lernen als wenn man jeden Baustein einzeln vornimmt und nicht so recht weiß wo man diese Funktion jemals brauchen kann. Aber vielleicht ist mir ja beim Punkt eins was entgangen.
Servus
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Penzberger am: 31.12.2015 17:08:36Zuletzt bearbeitet von: Penzberger am: 31.12.2015 17:11:17Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 02.01.2016 09:21:44Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Penzberger am: 02.01.2016 14:31:45Zuletzt bearbeitet von: Penzberger am: 02.01.2016 14:33:31 |
|
01.01.2016 22:08 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Ach ja genau. M4 und M5 liegt in einer Schleife. Nur M3 nicht. Naja, ich hoffe meine zwei Bücher geben noch was her zu dem Thema. Danke |
02.01.2016 14:58 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Den Punkt eins von meinem anfänglichen Beitrag kann man vergessen. Da habe ich wohl nur halb hingesehen. Franz |
22.01.2017 21:38 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hi, sorry. Ich meine die tastendimmen v3. Die habe ich benutzt. |
22.01.2017 22:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Brauchst du nicht, der Link reicht.... |
23.01.2017 09:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Ich habe das Programm mal um einen Meldetext erweitert. In dem Meldetext siehst du dann die prozentuale Ausgabe (100,0% = 1000 Einheiten). Außerdem wird dir der Zustand des Softwareschalters angezeigt. Mit diese Anzeige kannst du den Softwareschalter auch umschalten. Dazu hältst du die ESC-Taste solange gedrückt, bis auf der Zustandsanzeige ein schwarzer Balken erscheint. Jetzt kannst du mit Cursor Rauf/Runter den Softwareschalter ein- bzw, ausschalten. Mit Auswahl mit der OK-Taste übernehmen. Willst du nicht mehr ändern, kurz die ESC-Taste drücken. Schau mal, ob sich das Verhalten ändert, je nach Zustand des Softwareschalters. Dateianhang1_tastenbedienung Dimmen V3.1.zip (149 Downloads) |
Folgen Sie uns auf