22.01.2017 21:38 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hi, sorry. Ich meine die tastendimmen v3. Die habe ich benutzt. |
22.01.2017 22:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Brauchst du nicht, der Link reicht.... |
23.01.2017 09:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Ich habe das Programm mal um einen Meldetext erweitert. In dem Meldetext siehst du dann die prozentuale Ausgabe (100,0% = 1000 Einheiten). Außerdem wird dir der Zustand des Softwareschalters angezeigt. Mit diese Anzeige kannst du den Softwareschalter auch umschalten. Dazu hältst du die ESC-Taste solange gedrückt, bis auf der Zustandsanzeige ein schwarzer Balken erscheint. Jetzt kannst du mit Cursor Rauf/Runter den Softwareschalter ein- bzw, ausschalten. Mit Auswahl mit der OK-Taste übernehmen. Willst du nicht mehr ändern, kurz die ESC-Taste drücken. Schau mal, ob sich das Verhalten ändert, je nach Zustand des Softwareschalters. Dateianhang1_tastenbedienung Dimmen V3.1.zip (137 Downloads) |
Folgen Sie uns auf