12.06.2014 08:49 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Hallo, wir haben das erste mal ein HT2 mit Anschlussbox PN Basic im Einsatz. Bisher wurde das HT2 direkt an der Maschinensteuerafel MPP483 IEH angesteckt. Folgender Aufbau: NCU 720.3PN:X120 --> Scalance X005 Switch MPP483 --> Scalance X005 Switch Anschlussbox PN Basic:X1 --> Scalance X005 Switch Anschlussbox: 6AV6671-5AE01-0AX0 (Adresse im Plan stimmt nicht!!) HT2: 6FC5303-0AA00-2AA0 + Spiralleitung Wenn ich das HT2 stecke, erscheint auch meine eingestellte Adresse als IP. DIP Schalter steht auf 10 und das Gerät bekommt die IP 192.168.214.10. Im OB100 habe ich folgendes eingestellt: http://puu.sh/9pXgc/1cd95cb1b4.PNG Jedoch blinkt das HT2 ununterbrochen und als Alarm kommt "Bedienhandgerät ausgefallen". Ich weiß momentan nicht mehr weiter. Noch jemand ne Idee? Gruß Spawnsen |
12.06.2014 10:33 | |
Beiträge: 391 Bewertung: (50)
|
MCPBussType := B#16#55 BHGRecGDNo := 16 //dez -> S1 /S2 = 10 HEX würde ich mal testen. |
13.06.2014 08:54 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Hat leider alles nichts gebracht. Habe auch mal die Adressen 114,10 & 17 ausprobiert, leider kein Erfolg. Erreichbare Teilnehmer Die 192.168.214.10 müsste ja das BHG sein. Nur was ist die 192.168.214.17? Mein PG hat die 192.168.214.251 und hängt mit auf dem Anlagennetz. Ping geht auch an alle 3 Teilnehmer durch. |
27.06.2014 14:07 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
/tf/WW/de/Posts/95058 und evtl. /tf/WW/de/Posts/80495 |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 27.06.2014 14:09~(‾▿‾)~ |
|
01.07.2014 14:55 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Servus, habe nun eine Lösung für das HT2 Display gefunden. In Zeile 1 wird die aktuelle MKS Position der ausgewählten Achse angezeigt. In Zeile 2 wird die aktuelle Betriebsart und die jeweilige INC Funktion dargestellt. Da bei uns am BHG nur in JOG verfahren werden kann, ist das ganze recht sparsam aufgebaut. Aber die Grundstruktur ist ja gegeben. Bitte den FB2 & FC13 immer aus der passenden Toolbox benutzen, diese beiden sind nur der vollständigkeit halber mit im Projekt. Die Anleitungen für den FB2 bzw FC13 sind auf der DOConCD unter "Funktionshandbuch Grundfunktionen" --> 12.16.2 (FB2) --> 12.16.20 (FC13) (Version 03-2013) Gruß Spawnsen ****** Anhang ist eine STEP7 Bibliothek ******* DateianhangBhg_disp.zip (133 Downloads) |
Folgen Sie uns auf