08.02.2017 15:24 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe mir eine LOGO!12/24RCE bestellt und bin jetzt am rumprobieren und programmieren. Ziel ist es eine elektronische Hubwerksregelung zu erstellen. Vorhanden ist ein elektrisches schwarz/weiß-Hydraulikventil, welches einen Hydraulikzylinder steuert. Für das Ventil benutze ich Q1 für Heben und Q2 für Senken An dem Hydraulikzylinder möchte ich ein 5k Schiebepotentiometer für den Istwert Al2 montieren. Sollwert AL1 soll durch ein 5k Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Potentiometer sollen als Spannungsteiler die Analogeingänge Al1 und Al2 steuern. Also die Logo! soll den Sollwert mit dem Istwert vergleichen und entsprechend die Ausgänge Q1 und Q2 ansteuern. Ich habe jetzt mal ein Programm erstellt. Könntet Ihr da mal rüber gucken ob das so funktionieren könnte? Wie könnte ich das Programm um 3 Taster erweitern um mit einem Tastendruck den Sollwert auf ca. 0Volt, ca. 5Volt und ca. 10Volt zu bringen. Dafür müsste ich ja irgendwie den Sollwert vom Poti auf den Analogwert des Tasters umschalten, oder? Mark DateianhangHubregelung1.zip (45 Downloads) |
08.02.2017 16:33 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Den Analog-MUX habe ich jetzt eingezeichnet, aber wie schalte ich jetzt vom Sollwert-Poti auf den Analog-MUX um?
Damit muss ich noch ein bisschen rumspielen! Mark DateianhangHubregelung2.zip (40 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: schluetel am: 08.02.2017 16:33:59 |
|
08.02.2017 16:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Oder du schaltest mit einem Taster zwischen den Sollwerten mittels eines Vor-/Rückwärtszählers um. |
08.02.2017 17:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
So sehe das Ganze mit 4 Tastern aus.
DateianhangHubregelung1_V2.zip (50 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.02.2017 18:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Hier noch eine andere Variante mit einem Taster und Durchschalten der Sollwerte mittels Zähler.
DateianhangHubregelung1_V3.zip (42 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08.02.2017 18:49:44Anahng vergessen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.02.2017 13:42 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe die Schaltung jetzt noch etwas modifiziert, es sind noch 3 Ausgänge für Lampen dazu gekommen. Also benötige ich jetzt 5 Ausgänge insgesamt. Dann habe ich über EXTRAS/LOGO BESTIMMEN eine Prüfung gemacht. Dabei erhielt ich folgendes Ergebnis: 3 Message blocks lines transferred. *** 12.02.17 13:31 Hubregelung1_V4.lsc 0 Message blocks lines transferred. Ist das richtig so? Ich habe doch nur 4 Ausgänge an dem Logo-Grundbaustein, oder? Mark DateianhangHubregelung1_V4.zip (39 Downloads) |
12.02.2017 14:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Oder du nimmst meinen angehangenen Vorschlag, dann benötigst du keine zusätzlichen Ausgänge.
DateianhangHubregelung1_V5.zip (48 Downloads) |
Folgen Sie uns auf