22.08.2018 13:51 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2983) |
Hi, hier findest du ne Anleitung die vielleicht weiterhilft. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/189025 Gruß Christoph |
22.08.2018 14:15 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi, da geht mir etwas die Düse. Ich habe ja auch noch andere Software drauf. Z.B.: TIA Portal V15... Ich kann Stationen ja vllt. auch auf einer anderen Engineering Stationen projektieren und dann auf dem Field PG dearchivieren. Irgendwann wird das ja bestimmt von euch gefixt, oder ein neues Service Pack erscheint? Gruß Eleu |
22.08.2018 14:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 33002 Bewertung: (4078) |
Wenn du irgendwelche Hoffnung hast, dass Siemens hier im Forum offiziell dazu Stellung nimmt, bist du falscher Hoffnung. Starte einen Support Request. |
22.08.2018 14:27 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
|
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 22.08.2018 14:47:41 |
|
23.08.2018 14:37 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe das Field PG mit dem Internet verbunden und habe in der HW-Konfig. über das Menü "Extras/Katalog aktualisieren" den Katalog wiederherstellen können. Im Hintergrund muss dann wohl wieder ein MS Update gelaufen sein, denn ich musste wieder die Einträge in der Registry löschen, um Step7 als angemeldeten Benutzer starten zu können. Installiert ist nun Step7 V5.6 Hotfix 5 mit Windows 10 Version 1709 (Build 16299.492) Gruß Eleu PS: Wenn ich noch öfter als Tester für eure Software Produkte herhalten muss, muss ich langsam mal Geld von euch verlangen... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf