24.09.2010 11:48 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
Hallo Leider funktioniert der Link nicht und die Beitrags ID´s kann ich auch nicht finden? |
24.09.2010 13:30 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Roland, das hier sollte der letzte Stand der Hardware Support Packeges sein: STEP 7 Hardware Support Packages (HSPs - Stand: 07/2010) zum Installieren der HW-Updates in der HW-KonfigurationSchau doch mal, ob Du da das findest was Du suchst. Viel Erfolg Sabine |
24.09.2010 14:05 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
Hallo Sabine Danke für den Link, dort ist der SW-Stand aber auch nicht vorhanden. |
24.09.2010 14:19 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Roland, hab mal nachgesehen, der CP 342-5 mit V5.7 ist ja nicht mehr ganz neu. Der muss drin sein im Hardwarekatalog oder kann über vorhergehende Versionen projektiert sein. (Lieferfreigabe: Neue Firmware V5.7 für den CP 342-5 / CP 342-5 FO (6GK7342-5DA02-0XE0/6GK7342-5DF00-0XE0)) Beim CP 343-1 hab ich hier (SIMATIC NET CP 343-1 Firmwareupdate V2.3 (6GK7343-1EX30-0XE0)) folgende Info gefunden:
Hoffe, das hilft jetzt weiter - frau muss halt doch detailierter suchen *blush* Viel Erfolg Sabine |
24.09.2010 18:06 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 1165 Bewertung: (279) |
Hallo J_Bell, bisher bin ich auch immer von dem Ausgegangen was Du hier schilderst und habe zunächstähnlich wie Du argumentiert als ich in diesem Beitrag einem anderem User behilflich sein wollte: /tf/WW/de/Posts/48705#top In seinem Fall sollte es laut der Versionshistorie ,die ich per Link ebenfalls in dem Beitrag referenziere, eigentlich keinen Unterschied für HW-Konfig machen ob man einen CP mit Firmware-Stand 2.5 oder 2.6 hat. Genau genommen sind seit dem FW-Stand 2.3 bis zum letzten FW-Stand 2.7 keine Funktionserweiterungen hinzugekommen (laut Versionshistorie). Was ich nun nicht verstehe ist: Warum es definitiv den FW-Stand 2.5 und wenn der User nicht irrt auch den FW-Stand 2.6 überhaupt für HW-Konfig gibt? Selbst wenn es für die Projektierung bei einer Neu-Erstellung keine Rolle spielt ob Stand 2.5 oder 2.6, kann es wie das (wie ich finde sehr Praxis-nahe) Beispiel jedoch zeigt, bei der Bearbeitung von fremden (Kunden-)Projekten sehr wohl eine Rolle spielen ob man genau einen bestimmten FW-Stand in HW-Konfig hat oder nicht. Im letzteren Fall ist die HW-Konfig dann scheinbar nicht bearbeitbar. Das Thema wird hier im Forum wohl des öfteren diskutiert und auch der User im von mir erwähntenBeitrag weiß nicht wie er zum gewünschten Ausgabestand für HW-Konfig kommt. Falls Du hier noch etwas zu beisteuern könntest wäre ichebenfalls sehr daran interessiert. Gruß, mark |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf