19.11.2009 14:32 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (172) |
Hallo. Was geht denn genau nicht? 2 Möglichkeiten: 1.) du rufst nur das Install-Tool für die HSPs auf. Dazu über START > AUSFÜHREN > S7HSPINX.exe aufrufen und die Installation durchführen, wenn möglich. 2.) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23183356- hier kannst du die HSPs erstmal runterladen und dann über das Tool installieren, dann eben lokal und nicht über's Internet. Das ist der Weg bei Problemen durch Proxies o.ä. Hier ist auch nochmal die Beschreibung im Beitrag selbst verlinkt. Aber abgesehen davon: "In STEP7 muss diese Baugruppe (6GK7 343-1EX20 FW V1.2.4, Anm. d. V.) als Firmwareversion 1.1 projektiert werden." Siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19137068 |
Zuletzt bearbeitet von: TomDeWou am: 19.11.2009 14:38Have Fun! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.11.2009 14:55 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (172) |
Der CP mit FW 1.3 ist auch als 1.1 projektierbar, siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19913679 Edit (schon wieder :) ): Der alte 1EX20 kann kein ISO, das kam erst mit dem 1EX21, das ist der Nachfolger, siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20750998 |
Zuletzt bearbeitet von: TomDeWou am: 19.11.2009 15:07Have Fun! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.11.2009 15:09 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (172) |
Habe grad eben meinen letzten Beitrag editiert. Da war ich wohl zu langsam |
Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf