Industry Online Support
Technical Forum
01.02.2010 14:39 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo, es gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten zum Datenaustausch. Die Frage wäre da z.B. nach der Menge der Daten und er Häufigkeit. Besteht denn schon eine physikalische Verbindung zwischen den Baugruppen? Eventuell hilft Dir ja das hier: Basiskommunikation zwischen CPUs mit Globaldaten Oder das hier: N zu 1 Synchronisation von Daten im MPI-Netz über S7-Basiskommunikation (X_SEND/ X_RCV) Viel Erfolg Sabine |
01.02.2010 23:08 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo anulo, die Handbücher haben wohl Recht. Die S7-300 kann normalerweise hier nur Server sein. Eine andere Station kann auf sie zugreifen, der aktive Verbindungsaufbau und auch die Verbindungsprogrammierung sind hier nicht möglich. Wenn sogennante Kommunikationsbaugruppen (Kommunikations-Prozessoren -> CP) zusätzlich in der Hardwarekonfiguration drin sind, geht dass. Also, z.B. Du erweiterst die CPU313C mit einem CP342-5 (neuerer Ausgabe), dann kannst Du die Stationen über Profibus verbinden und auf dieser Seite die Bausteine programmieren. In dem FAQ hier: Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt? findest Du noch ein paar Infos hoffe ich. Aber warum muss es unbedingt dieser Weg sein? Oder einfach mal ausprobieren, was wie geht. Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf