08.09.2017 13:55 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, ich muss einen Ethernetteilnehmer (Videojet 7210) über eine CPU 1511-1PN koppeln. Habe dazu beide Wege versucht über TCON mit TSEND/TREC sowie über TSEND_C und TRCV_C aber bekomme keine Verbindung. Ich bin nach den Vorgaben des STEP 7 Professional V14 Systemhandbuch vorgegangen. Der Teilnehmer hängt an einem Scalance XB216. Jetzt meine Frage, ist es erstens möglich einen Ethernetteilnehmer über die intergrierte Schnittstelle zu erreichen (Profinet und Ethernetteilnehmer) an ein und dem selben Scalance? Muss man zusätzlich in der Gerätekonfiguration etwas einstellen bzw. einen Teilnehmer hinzufügen? Wenn ich einen Verbindungsaufbau versuche, versucht der TSEND_C einen Verbindungsaufbau, 7001 / 7002 dann 80C5. Ich hoffe es hat jemand eine Idee oder einen Tipp. Besten Dank schon im Voraus für eure Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 08.09.2017 14:26:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf