Industry Online Support
Technical Forum
04.01.2012 09:14 | |
Beigetreten: 26.01.2011 Letzter Bes: 11.08.2022 Beiträge: 243 Bewertung: (67) |
Hi WRS402, Ich kann dir leider nicht auf die schnelle sagen welche Grafikkarte hierfür geeignet ist. Hab mal auch mal gegoogelt und im moment nichts gefunden. Vielleicht findet sich hier noch jemand im Forum der dir eine Antwort geben kann, ansonsten würde ich an deiner Stelle einmal anden zuständigen Siemens-Vertriebsmann wenden. Dieser müsste dir hierzu eigentlich informationen geben können. https://www.automation.siemens.com/partner/ grüße bigfoot |
11.01.2012 09:26 | |
Beigetreten: 26.01.2011 Letzter Bes: 11.08.2022 Beiträge: 243 Bewertung: (67) |
Hi, das die Microbox/Nannobox die Einstellungen nach einem Reboot vergisst, kann an dem EWF Manager liegen. (hier eine Beschreibung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50867677) ich habe auch nochmals nachgeschaut und habe auch nur eine 9,5 Watt gefunden. Kann auch sein das diese PCI Schnittstelle nicht für eine Grafikkarte gedacht ist. Man kann ja verschiedene Sachen dort einbauen. Aber vielleicht war auch einfach nur der EWF aktiviert und es funktioniert auch über USB. Hast du schon einmal den Vertriebsmann für den IPC 227D angefragt zu diesem Thema? Wenn ja undfallsdu Neuigkeiten hast, kannst du es uns ruhig wissen lassen. Mich interessiert dieses Thema auch sehr... Ich werde mich auch nochmals erkundigen. grüße bigfoot |
Zuletzt bearbeitet von: bigfoot am: 12.01.2012 09:25Zuletzt bearbeitet von: bigfoot am: 12.01.2012 09:25 |
|
Folgen Sie uns auf