29.04.2015 09:50 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051) |
Hallo Markus, wie der Zeitaufwand da beim Vernetzen zweier Steuerungen ist, kann man immer schlecht abschätzen, weil ja immer 2 Komponenten mit rein spielen, vorallem wenn die beiden Anlagen von verschiedenen Herstellern sind. Nichtsdestotrotz kommen mir deine angegebenen Zeiten auch etwas viel vor. Aber du kannst dir ja mal die Profinet-Systembeschreibung Kapitel 4.8 anschauen, da ist das Thema I-Device ganz gut beschrieben und dann kannst du es bestimmt sehr gut selber abschätzen. Kurz zusammengefasst musst du da die I-Device-Funktion aktivieren, Transferbereiche als Ein-bzw. Ausgänge festlegen, eine GSDML-Datei erstellen und diese dann im übergeordneten Projekt einpflegen als Device. Dort dann auch die Ein- und Ausgänge festlegen, dann sollten die beiden CPU´s miteinander kommunizieren. Wenn man da wegen irgendwas Schwierigkeiten hat kann das auch mal länger dauern. Aber bei einem Transferbereich von 10Byte Ein und Ausgängen dauert das keine Stunde. Was anderes ist das natürlich, wenn man die Ein-und Ausgänge im Programm erst wieder verarbeiten muss. Aber ich gehe jetzt mal davon aus dass die Verarbeitung der Schnittstellensignale schon steht. Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: mopS04 am: 29.04.2015 09:57:08FCK WAR! |
|