22.06.2017 11:58 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980)
|
Hallo, in der folgenden FAQ findest du eine Beschreibung wie man mit dem DeviceProxy arbeitet: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/73502293 Vorteil des I-Device ist die recht einfache konfiguration und das du die GSDML exportieren kannst um diese dann im TIA zu verwenden. Nachteil ist das es nur I/O ist, also keine DB oder Symbole transferiert werden können, das I-Device stellt auch keine HMI Informatione für TIA zur Verfügung. Das I-Device muss im CP343-1 aktiviert werden und dort auch konfiguriert werden ja wenn du mit dem TP700 beide CPU's gleichzeitig erreichen willst bleibt nur die IE des CP. Du kannst das Projekt gerne zusenden , wenn es zu groß für das Forum ist dann über Dropbox oder ähnliche shares. Welche TIA Version verwendest du? Christoph |
22.06.2017 14:00 | |
Beigetreten: 06.03.2015 Letzter Bes: 07.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Projekt im Anhang... TIA V14.1, alle Updates installiert, Step7 V5.5 SP4 Dateianhang2017-06-20_RDX(mit_CP).zip (41 Downloads) |
22.06.2017 14:05 | |
Beigetreten: 06.03.2015 Letzter Bes: 07.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hier noch die gsd-Dateien Sollten evtl. Antwortdateien zu groß werden, bitte an Dropbox senden: Dateianhangnon_Siemens_gsd.zip (28 Downloads) |
22.06.2017 14:46 | |
Beigetreten: 06.03.2015 Letzter Bes: 07.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Also Proxy... |
22.06.2017 14:57 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980)
|
jup |
Folgen Sie uns auf