16.08.2006 21:50 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (315)
|
Hallo EleXier, ist dieses Protokoll nicht Standard mit die SINAUT TIM modulen anwesend? FT1.2 sprecht mir an, das ist eine Protokoll was Unterstuetz wird durch SINAUT. Stationsleitsystem Systemhandbuch Dieses System ist eines Komplete System was sehr gut funktioniert und sehr viel moeglichkeiten hatte um die Signalen auf eine richtige weise an die aendere Seite zu uebersetzen. Wenn Sie in das Handbuch anschaue dann ist mit <CTRL><F> auf FT1.2 das naechste zu finden: [:o] " Message format: The message format corresponds to IEC 870-5-1. The selection FT1.2 or FT2 depends on the modem. The standard modems MD2 - MD4 can handle both message formats, the GSM modules M20, TC35 and MC45 only FT2. Default: FT1.2 – FT1.2 (8E1): – FT2 (8N1): " |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
21.08.2008 23:55 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Hallo J_Bell, >> EleXier meint mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Protokoll IEC 60870-5-101. Hallo Late, >> die SINAUT TIM's unterstützen kein IEC 60870-5-101 Protokoll, sondern SINAUT ST7. >> FT1.2 ist kein Protokoll -, der Telegrammrahmen (Formatklasse) von IEC 60870-5-101 entspricht dem FT1.2 Hallo EleXier, es gibt ein Siemens S7-300 Modul das IEC 60870-5-101 unterstützt, - siehe Link - vicos rtu hierzu ist keine seperate CP341 etc. erforderlich, die serielle Schnittstelle hierzu ist "onboard". Die "Master-Funktionalität" wird jedoch nicht unterstützt. (das machen in der Regel die Leitsysteme) Probiere es vielleicht doch mal hier IEConS7 (für S7-300, S7-400, Master, Slave...) Grüsse allerseits u. Gute Nacht S-Seven |
25.08.2008 10:31 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
nur eine kleine korrektur. SINAUT ST7 kann Standleitung, Wählleitung und GSM, sprich SINAUT zielt nicht nur auf Wählverbindungen! ansonsten hat S-Seven den rest sehr gut erklärt. da kann ich nichts weiter zu sagen. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|