10.11.2008 16:49 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo JuS. Ich habe hier mal einen Link für dich, der cir vielleicht weiterhelfen könnte. Darin findest du von einen Konverter für die Übertragung zu S7-300/400. http://www.ipcomm.de/article/TopSimatic/de/sheet.html Wie es ohne einen Konverter geht, kann ich dir leider auf die schnelle nicht beantworten. Aber sollte ich noch etwas herausfinden, schriebe ich hier oder in einer PM an dich. Viele Grüße Patrick |
01.12.2008 11:05 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 01.12.2008 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo GSucher bitte die privaten Nachrichten anschauen. Viele Grüsse strubi |
26.02.2009 18:26 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, für die Protokolle IEC6870-5-101 und IEC6870-5-104 gibt es bereits Lösungen auf Basis der SIMATIC S7. Es wird in Kürze für das IEC6870-5-103 Lösungen auf SIMATIC Basis verfügbar sein. Über diese Mailadresse erhalten Sie Informationen siplus-ric.automation@siemens.com Viele Grüße Söli |
Zuletzt bearbeitet von: Söli am: 26.02.2009 18:32 |
|