28.01.2015 15:50 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung: (17) |
Hallo technik79, die Lösung heißt "I-Device" und ist eine performante PROFINET-Kommunikation. Dabei wird der "unterlagerte" Controller (in diesem Fall die zweite IM151-8) als intelligentes IO-Device an die übergeordnete IM151-8 angebunden. Es gibt dabei jetzt aber folgende Vorraussetzungen: Die IM151-8 muss mindestens die Firmware 3.2 haben, also in der Bestellnummer 6ES7151-8AB01-0AB0...wichtig ist die 01 im Mittelteil und die Firmware V3.2!!! Siehe auch folgender Beitrag: Welche CPU können Sie als PROFINET I-Device betreiben? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19546887 Die Projektierung der CPU als I-Device ist (je nach STEP7-Version) entweder im PROFINET-Handbuch STEP7 V13 oder aber im PROFINET Systemhandbuch STEP7 V5.5 beschrieben. Hier der Link zum Handbuch (siehe Seiten 99-131 "Kapitel I-Device"): SIMATIC PROFINET Systembeschreibung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19292127 Viel Erfolg. nordischbynature |
29.01.2015 07:29 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, meines Wissens geht das mit dem I-Device nicht mit FDI/FDO. Da musst du eine fehlersichere Kommunikation aufbauen mit F_SENDDP / F_RCVDP. Wenn du das nicht willst bleibt nur der Tausch, zB zu einer IM151-3. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf