13.03.2020 18:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33818 Bewertung: (4201)
|
Import einer technischen Anfrage des User Raccon per PN. Ich habe ein Programm geschrieben bei dem ich 16 Netzwerkeingänge verwendet habe. V0.0-V1.7. Ich möchte diese Netzwerkeingänge über LWE ansteuern und habe die Variablen entsprechend der Netzwerkeingänge im LWE definiert. Nun habe ich das Problem, dass einige Netzwerkeingäne einwandfrei entsprechend der Zuordnung funktionieren andere aber nicht. Wenn ich z.B. den Netzwerkeingang NI6 mit der Zuordnung V 0.5 in meinem Browser anspreche wird der NI1 V 0.0, NI2 V 0.1 und NI3 V0.2 geschaltet. Es besteht zwischen den Netzwerkeingängen keine Verknüpfung. Ich habe alles mehrfach gelöscht und neu geschrieben sowohl im LSC als auch im LWE ohne Erfolg. Kann mir einer weiterhelfen? |
13.03.2020 20:12 | |
Beigetreten: 10.09.2018 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Raccon Hallo Logo Gemeinde, anhängend meine Programme. Ich hoffe es kommt alles richtig an. Ich bin zum ersten mal hier.... scheinbar muss ich die Programme einzeln schicken. Ich hoff damit kann einer etwas anfangen
DateianhangTest Boxe 1-4.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2020 20:14 | |
Beigetreten: 10.09.2018 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Raccon nun das 2. Programm hinterher
DateianhangTest 07 Programm Boxe 1-4.zip (56 Downloads) |
13.03.2020 20:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33818 Bewertung: (4201)
|
Alles angekommen, ich schaue es mir an... |
13.03.2020 20:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33818 Bewertung: (4201)
|
Es ist so, wie ich es vermutet habe. Du hast hast eine Überlappung. Die V-Bits V0.0 bis V1.7 sind Bestandteil des V-Words VW0. Wenn du die V-Bits V0.0 bis V1.7 zum Schalten benutzt, darfst du weder Ein Byte sind 8 Bits. Du referenzierst aber in der Parameter-VM-Zuordnung den Wert der Ausschaltverzögerung B051 auf VW0. Das ist der Fehler. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (63 Downloads) |
13.03.2020 21:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33818 Bewertung: (4201)
|
Hallo Raccon, gern geschehen. PS: Aller Anfang ist schwer.... |
Folgen Sie uns auf