27.08.2012 11:06 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1048) |
Hallo peter(R) guck mal bitte nach ob die folgenden Einstellungen gemacht worden sind: 1.) CPU ist im Test mode (anstatt im Prozess mode) 2.) Wenn das MPI/DP Interface auf DP Slave gesetzt ist, dann sollte "Test, commissioning and routing"aktiviert sein. Anbei ist ein Bild wo diese Einstellungen zu finden sind und ich hoffe es hilft Dir weiter. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.08.2012 11:37 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1048) |
Hallo peter(R) das scheint ja eine etwas aeltere IM151-7 CPU zu sein die "Test, commissioning and routing" Funktion noch nicht hat wenn sie als DP Slave betrieben wird. Da Du aber eh MPI benutzt wuerdDirdiese Funktion eh nicht helfen und mir gehen dann auch irgenwie die Ideen aus. ZweiFragen hab ich aber noch: 1.) Benutzt Du den externen Siemens MPI/DP Adaptor zum online gehen oder ein PG mit eingebautem CP5611? 2.) Wenn es der Siemens MPI/DP Adaptor ist, ist es die mit USB oderdie mit RS232 seriellem Anschluss am Rechner (dire letztere ist generell recht langsam und vielleicht ist das was Du als langsam empfindest leider "normal" in diesem Fall). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf