10.01.2012 06:28 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo Rated X, ist eigentlich eine grundsätzliche Frage. Ich überlege, ob ich bei einer zukünftigen Anlage einzelne CPUs als I-Device einsetzen kann. |
10.01.2012 08:17 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Ja, das ist IM151-8 möglich als IO-device sein...http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38556137 Aber warum wollen Sie es als IO-Device zu verwenden? Gruss, Hristo Mihalev |
11.01.2012 08:32 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1048) |
Hallo justbeginning Das kann durchaus sinnvoll sein und mankann seitStep 7 V5.5 und neuerer CPU FW's sehr schoene (und/oder "merkwuerdige") Profinet "Dinge" anstellen. Du kannst z.B.ein I-Device auch gleichzeitig als I/O Controller und/oder Shared device betreiben, esist geradezu putzig was dajetzt alles moeglich ist (wenn auch nicht unbedingt immer sinnvoll, es kommt halt auf den Anwendugsfall an). Das SIMATIC PROFINET Systembeschreibung Handbuch hat da sehr gute Beschreibungen und Anwendungsbeispiele die zum Nachdenken anregen (guck Dir mal besodersKapitel 4.7 und 4.8 an). Nur der Vollstaendigkeit halber: Ich stimme Rated Xzu, GET/PUT geht obendrein auch noch und anbei sind noch Paar extra links. Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb? Welche CPU können Sie als PROFINET I-Device betreiben? |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf