12.11.2013 14:37 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo Herr Schmidt, das Aktuell (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26291781) der neuen Baugruppe enthält folgende Aussage Wenn Sie die neuen Funktionen der Baugruppe nutzen wollen, benötigen Sie entweder STEP7 V5.4, SP3 oder für den Betrieb an einem Fremdmaster die entsprechende GSD-Datei (SI04801E.GSG). Diese finden Sie im Internet auf den Seiten des Customer Supports unter der Beitrags-ID 113498. Wollen Sie die neuen Funktionen nicht nutzen, so können Sie weiterhin mit älteren STEP7 Versionen arbeiten. Die neuen Baugruppen sind ersatzteilkompatibel zu den bisher im Liefereinsatz befindlichen. Dies bedeutet, dass Sie beim Baugruppentausch die Projektierung beibehalten können. Die neuen Baugruppen funktionieren auch mit der bisherigen (alten) Projektierung. |
15.11.2013 07:49 | |
Beiträge: 378 Bewertung: (47) |
Hallo, schau mal unter folgendem Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12033950 Da gibt es die Lasche Nachfolgeprodukt. Dort ist zu lesen dass die 6ES7153-2BA01-0XB0 vollkompatibel ist. Somit denke ich dass der Text von Pittiplatsch auch auf deine Konstellation zutrifft. Gruss Bilao |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf