12.12.2016 10:38 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ja, es ist eine 0BA8 Standard, wo sehe ich denn die andere Bezeichnung? |
12.12.2016 10:43 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Anbei die Einstellungen, evtl. hilft das? |
12.12.2016 13:06 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Danke erstmal, habs gefunden: LOGO! 8.FS4 1.81.01.27.6816C |
12.12.2016 14:30 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Hallo Bajowa, was noch interessante Frage wäre: wann schalten die Eingänge aus für "Material leer"? Ich habe mal versucht deine Schaltung umzusetzen, allerdings unter der Annahme, dass der Eingang "Material leer" ausgeschaltet wird, sobald "Material fördern" für den entsprechenden Eingang ausgeschaltet wird, da es sonst passieren kann, dass der gleiche Ausgang nochmals eingeschaltet wird. Das eingebaute Schieberegister verhindert, dass 2 Ausgänge gleichzeitig eingeschaltet werden, da immer nur stets genau ein Eingang abgefragt wird. Gruß Dateianhang1 Ausgang von 10.zip (67 Downloads) |
12.12.2016 14:32 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
So etwas: B008 - B012: Die echte LOGO geht snelller als die sumulation, Die Zeiten in B008 - B012 konte im echte LOGO kleiner sein! Dateianhangeentegelijk.zip (34 Downloads) |
12.12.2016 14:55 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Das wäre super |
12.12.2016 15:11 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Hier mit 10 Sekunden Zeitverzögerung. Du kannst die Werte natürlich anpassen. Dateianhang1 Ausgang von 10.zip (35 Downloads) |
13.12.2016 08:09 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für das Programm und die Erklärung.
(Das Entlastungsventil muss immer dann angesteuert sein wenn ein Gerät fördert, sonst soll es aus sein) Hätte noch zwei Anliegen: 1.) Ich habe zwei Vakkumpumpen mit zugehörigem Entlastungsventil, wie stelle ich es an, dass die im Wechsel laufen? Rechts oben im Diagramm sind die entsprechenden Ausgänge, momentan wird nur Vakuumpumpe 1 genutzt. Ich bin weiterhin am überlegen ob ich zwei Eingänge für die Überwachung der Motorschutzschalter der beiden Vakuumpumpen 1 und 2 nutze. Ideal wäre es, wenn die beiden Vakuumpumpen im Wechsel laufen, falls aber bspweise der Motorschutzschalter der Pumpe 1 ausgelöst hat automatisch nur die zweite Pumpe genutzt wird bzw. andersrum. 2.) Falls aus irgendeinem Grund kein Material gefördert wird (z.Bsp. enfach keines da weil jemand vergessen hat aufzufüllen!) würde nach dem Fördervorgang der jeweilige Eingang ja nicht rausfliegen, weil sich die Klappe ncht bewegt hat. Ist es irgendwie möglich in einem solchen Fall nach 5 erfolglosen Versuchen einen Alarmausgang zu schalten? Ich hoffe ich hab die beiden Themen verständlich ausgedrückt, würde mich über jede Hilfestellung freuen. DateianhangMaterialversorgung.zip (34 Downloads) |
Folgen Sie uns auf