12.12.2016 14:55 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Das wäre super |
12.12.2016 15:11 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Hier mit 10 Sekunden Zeitverzögerung. Du kannst die Werte natürlich anpassen. Dateianhang1 Ausgang von 10.zip (35 Downloads) |
13.12.2016 08:09 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für das Programm und die Erklärung.
(Das Entlastungsventil muss immer dann angesteuert sein wenn ein Gerät fördert, sonst soll es aus sein) Hätte noch zwei Anliegen: 1.) Ich habe zwei Vakkumpumpen mit zugehörigem Entlastungsventil, wie stelle ich es an, dass die im Wechsel laufen? Rechts oben im Diagramm sind die entsprechenden Ausgänge, momentan wird nur Vakuumpumpe 1 genutzt. Ich bin weiterhin am überlegen ob ich zwei Eingänge für die Überwachung der Motorschutzschalter der beiden Vakuumpumpen 1 und 2 nutze. Ideal wäre es, wenn die beiden Vakuumpumpen im Wechsel laufen, falls aber bspweise der Motorschutzschalter der Pumpe 1 ausgelöst hat automatisch nur die zweite Pumpe genutzt wird bzw. andersrum. 2.) Falls aus irgendeinem Grund kein Material gefördert wird (z.Bsp. enfach keines da weil jemand vergessen hat aufzufüllen!) würde nach dem Fördervorgang der jeweilige Eingang ja nicht rausfliegen, weil sich die Klappe ncht bewegt hat. Ist es irgendwie möglich in einem solchen Fall nach 5 erfolglosen Versuchen einen Alarmausgang zu schalten? Ich hoffe ich hab die beiden Themen verständlich ausgedrückt, würde mich über jede Hilfestellung freuen. DateianhangMaterialversorgung.zip (35 Downloads) |
Folgen Sie uns auf