19.03.2018 18:58 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Danke war noch ein hilfreicher Hinweis. LG |
26.03.2018 20:29 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Hallo. Leider funktioniert es nicht so, wie es soll. Anbei ein Beispiel. Folgendes habe ich festgestellt: Es wird die Drehzahl bis ca. 400-410U/min erkannt. Ab dieser Drehzahl funktioniert die Schaltung im Anhang nicht mehr. Hinzu kommt noch, dass die Drehzahl der Welle auf bis zu 600U/min steigt und nicht statisch ist. Hat jemand eine bessere Idee als die im Anhang. Ich habe auch versucht, die Ausschaltverögerung auf 4 sek. erhöht- ohne Erfolg. Danke. lg DateianhangDrehzahl_Stunden.zip (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: RaGu89 am: 26.03.2018 20:30:13 |
|
26.03.2018 22:13 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ohne Schwellwertschalter wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Um die schnellen Zählereingänge nutzen zu können, müssen diese Eingänge (I3-I6) direkt auf einen Schwellwertschalter geführt werden. Den kann man dann so einstellen, dass der Ausgang an geht, wenn innerhalb von Zeit t mindestens x Impulse am Eingang kommen. An dessen Schaltausgang kann man dann nach Belieben noch eine Ausschaltverzögerung legen, siehe Anhang. M.f.G. Scorp P.S. @ixo65: Da war ich wohl doch wieder zu spät DateianhangDrehzahl_Stunden2.zip (40 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 26.03.2018 22:15:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf